This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:为什么 Ta 和 Tj 等于?

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449430/tps1663-why-ta-and-tj-are-equals

器件型号:TPS1663

工具与软件:

您好!

我想了解随附的热关断时间与功耗的图中 Ta 和 Tj 的区别是什么?

通常情况下、环境温度(Ta)和结温(Tj)是通过公式 Tj=Ta+RJA*Rja 计算得出 Pd 的、而 Pd 是耗散功率、Rja 是结点与环境之间的热阻。 图中提到 Ta 和 Tj 等于!! 根据公式、这是不可能的、因为 Rja≠0或 Pd≠0。

您能否告诉我当 Pd 和 Rja 不等于零时 Ta = Tj 的情况?

如果它们不等于、则根据温度 Ta 或 Tj 描述附图中所示的不同曲线。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zakaria、

    在表征期间、通过使用气流和热调节室、TJ 与 TA 保持相同。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在我的  Tj ≠Ta 计算中、我是否应该假设曲线对应于 Tj 而不是 Ta? 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zakaria、

    是的、由于曲线的 Ta=Tj、因此您可以假设为 Tj