This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:超级电容器充电器 RLIM 最大值

Guru**** 2514245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940, TPS25961, TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1442917/tps25940-supercapacitor-charger-rlim-maximum-value

器件型号:TPS25940
主题中讨论的其他器件: TPS25961TPS2596

工具与软件:

您好!

如果不将  TPS25940用作 超级电容器充电器并设置200 mA 的充电限值、是否可以将 RILMI 值设置为89 / 0、2 = 445k Ω? 数据表的第7.3节中的最大 ILIM 电阻值为150k Ω。 但是、是否可以使用更大的电阻、在本例中为445k Ω?

谢谢、此致、

Olli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olli:

    不可以、该器件将无法为您提供低于600mA (RILIM = 150k Ω)的准确电流限制。 我们有另一个器件(TPS2596和 TPS25961)支持较低的电流限制。

    对于 TPS25940、该器件可能仍能使用445k Ω 的配置、但由于不是使用该用例设计的、因此精度会非常差。 如果您希望在此配置中使用该器件、最好正确评估此结果。

    此致、
    AG