This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1685:IMON、TEMP 引脚短路后的行为

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449523/tps1685-imon-temp-pins-behavior-after-short-circuit

器件型号:TPS1685

工具与软件:

您好!

我正在对 3个并联器件 TPS16851进行短路和过载测试。

就在发生短路或过载 TEMP 之后、ILIM 会变为负值 并发生振荡、就像它们悬空一样。

一切工作正常,电流共享,短路正常,但 ILIM,TEMP 值是正确的,在短路之前,然后振铃后,变为负值。

这是正常行为吗?


请参阅图片:

红色= ILIM

黄色=输出电压

蓝色= Vdd

绿色= Iout

此致、

Clement  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、  

    振荡是在短时间内发生、还是永远不会发生?

    此致  

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 由于过流 (3个并联器件)导致切断时、这只是我们的几个例子。 我使用探头接地弹簧(在 IC GND 引脚上接地)进行了更多研究、结果更好、但仍然是在-100mV 时出现第一个负振荡(在上图中之前小于-1.5V)、这些引脚上的绝对规格为-0.3V。
    就像内部导轨 连接到了 Vout、当 Vout 快速下降几 ns 时、一切就在眼前。

    我做了几十个短,一切都工作正常,可能是我的探头,但我使用一个著名的制造商,并尝试了不同的探头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、  

    它看起来主要与探测和接地反弹有关。 我不认为它是问题。 我建议在您的设计中将器件 GND 与布局级的系统 GND 隔离。

    此致  

    Kunal Goel