This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2521:PG 引脚消耗的最大电流

Guru**** 2813895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443094/tps2521-maximum-current-drained-by-pg-pin

器件型号:TPS2521

工具与软件:

我可以在数据表中找到 PG 引脚可消耗的最大电流的任何规格。 我通过一个1k 的电阻器和一个1.6V 的 LED 将其上拉至我的5V 电源、可能会通过该引脚耗尽3.4mA。 那是不是太强了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    电子保险丝 PG 引脚可允许3.4mA 下拉电流。

    此致、
    Arush