This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3:逆变器的有源滤波器(TPSF12C3和 TPSF12C1)

Guru**** 2766215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C1, TPSF12C3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447326/tpsf12c3-active-filter-tpsf12c3-and-tpsf12c1-for-inverter

器件型号:TPSF12C3
主题中讨论的其他器件:TPSF12C1

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑将 TPSF12C1和 TPSF12C3用于逆变器。

他们有问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

我想分享客户机密信息的图片。

您可以发送一个朋友请求吗?

——

我想在逆变器中使用 TPSF12C1和 TPSF12C3。

请回答以下两个问题。

-可以在直流线路中使用 TPSF12C1吗?

-是否可以通过使用 TPSF12C3检测逆变器输出的三相电流并将其注入逆变器输入的直流线路来降低直流线路中的电感?

我想分享一张图片并获得一些建议。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi:

    请给我发一封电子邮件吗? 您还可以在那里与我共享屏幕截图。

    可以-它也可以用于直流/直流侧来降低纹波。  

    您能分享一下逆变器的开关频率输入吗?

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi

    我在这里请求朋友的请求。 您可以接受并共享该信息。 您也可以通过电子邮件与我联系

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什、您好!

    感谢您发送友谊请求。

    我与您的私人房间分享了这些信息。

    您能看到并提供建议吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你真一

    我将就此向您介绍。 我看了看你的信息在私人房间。 "我不会骗你的。"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPSF12C1和 TPSF12C3器件专为车载充电器应用而开发、不适用于逆变器应用。  

    在 OBC 应用中、无源滤波器通常有两级、我们的现有架构基于两级架构。 由于我们在中点进行检测并在中点注入、因此我们看到的信号 将在到达 AEF IC 之前被 LC 滤波器衰减

    逆变器通常具有单级滤波器、如果我们直接进行检测、AEF 感应到的信号会非常大、并且在输出端很可能发生饱和。  

    此外、现有器件支持大于80kHz 的开关频率。 但逆变器开关频率通常位于低侧-滤波器看到的衰减较少、我们最终在 AEF 的输入端看到高信号、并最终使器件饱和。  

    因此、TPSF12C1不适合逆变器应用。  

    我们正在设计特定于牵引逆变器应用的器件。 有了这个器件、我将能够分享更多细节。  

    您能否分享有关该客户的更多详细信息? 它们的功率级别和开关频率是多少? 原理图等? 您也可以通过私人消息向我发送这些详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什、您好!

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的答案。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi