This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2663:此组件(LM2663MX/NOPB)是否已停产?

Guru**** 2507525 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2663, LM2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410980/lm2663-is-this-component-lm2663mx-nopb-eol-or-active

器件型号:LM2663
主题中讨论的其他器件: LM2662

工具与软件:

此器件似乎不再是 EOL 或只有此版本(LM2663MX/NOPB)仍在供货/正在供货?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Larry、

    此器件没有 EOL 计划。  则可以仅购买可用器件。 有时器件处于处理过程中或缺货状态。 其他版本可能需要等待一段时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    谢谢你的答复, 我只是不明白的答案。 我询问的最初主题"LM2663:LM2662/3的推荐替换器件"表明器件处于 LTB (最晚可采购期限)状态。 您是否认为有关 LM2662/3 EOL 的此回复和其他几个讨论不正确? 您的购买页面上有多个版本的 LM2663、只有一个可供购买、而其他版本则说正在使用但不可用。 如果这些器件没有现货供应、是否可以在延期交货订单上购买(我在您的网站上没有看到该选项)?
    谢谢、Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    我正在与营销团队核实这一点、可能需要几天时间才能得到回复、请耐心等待反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    好的、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    我们已仔细检查、器件可以在线订购。 请参见随附的图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    我登录时、它不可订购:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与我们这边的情况不同。 我会检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    关于本例、您应联系 TI store。 您可以发送电子邮件至 Czogalla, Matthias 以获取更多帮助。 我将关闭该主题、您可以直接与店内员工沟通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    我给 Matthias Czogalla 发送了电子邮件、请求支持、正在等待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我要关闭该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题尚未解决、我仍在等待 TI store 的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Larry、

    坦率地说、它将被 TI.store 涵盖、这是用于技术部件支持。 因此、请耐心等待、如果您有疑虑、我们可以稍后回复。

    无需对此进行回复。

    供参考  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    是的、接收 TI store 的回复(仍没有发生这种情况)将是适当的。 是否需要联系多个人? 请告诉我、 解决这个问题将非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 有没有人能回答这个问题?
    Mouser 在一天显示、2024年9月30日 上预计有5000个 PC、而今天(2024年10月3日)显示、2025年2月5日 上预计有7500个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    器件处于活动状态、可以订购。 登录 TI 后、就可以订购器件了。

    名称末尾没有/NOPB 的版本不再可用、因为它们包含了我们不再允许使用的材料。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:
    我们只看 LM2663MX/NOPD。
    是的、此器件现在显示"正在供货"和"缺货"、没有任何订购方法、只需在 TI 网站上显示"到货时通知我"即可。
    Mouser 原本应该在2025年2月5日 上提供的7500件现已推送到2025年6月27日(37周?)。
    如果可以订购、TI 的预期交货周期是多少?
    谢谢!
    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    TI.com 上目前正在供货 LM2663MX/NOPB、请登录查看库存。 谢谢你。

    此致

    Yezi Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在"缺货"没有办法订购、只需"到货时通知我"即可  定制 订购开发套件。

    您的交货周期是多久? If 可以订购吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    此部件的专家不在办公室。 请预计响应会延迟。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    由于该部件已在我们这边提供、因此我认为这是一个我们无法帮助解决的网站问题。 请联系客户支持中心并提交请求单。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    我正在与 TI store 团队协商。 您能否分享您的帐户名称、客户名称?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    我向您发送了我的客户/联系信息(10月14日)。

    此致、 Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry ,您是通过电子邮件给我发的吗? 因为我没有复查过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨尼尼,我通过这个网页上的私人消息发送它:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、它在消息框中! 马上获取!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    我们 TI.com 团队正在创建库存链接、我今天将查看相关进度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    此设备的专家在18点之前不在办公室。  

    此致、

    Travis