This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:20V 受电的配置设置

Guru**** 1956055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436057/tps65987d-configuration-settings-for-20v-sinking

器件型号:TPS65987D

工具与软件:


通过该配置文件、该电路能够提供5、9、15、20V 电压、但现在我正在努力算出灌电压20V 的设置值。


e2e.ti.com/.../TPS65987DDH_5F00_Test1.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:  

    感谢您联系我们!

    您是否有观察到的行为的 PD 日志?

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:  

    我将关闭该主题。 如有进一步的问题/疑虑、请随时打开新话题。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya、我能够实现20V 灌电流。 如果没有提供 VIN 3V3、则无法协商此 PDO。 我们希望在系统关闭时提供20V 的灌电压。 计划的解决方法是添加另一个器件(VBUS 至3V3 LDO)、以便为 VIN 3V3供电。 对于该外部 LDO、您有什么建议吗?此外部 LDO 是否有可能从 VBUS 切换至系统电源?  

    谢谢你、Aya!

x 出现错误。请重试或与管理员联系。