This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:当电池电压<2.55V 时出现 BQ25302RTER 电池充电问题

Guru**** 2509855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448673/bq25302-bq25302rter-battery-charging-issue-when-battery-volt-2-55v

器件型号:BQ25302

工具与软件:

客户正在 其项目中使用 BQ25302RTER 充电器 IC。

当电池电压低于2.5xV 时、VSUB 充电器无法为电池电芯充电、 指示灯 LED 始终闪烁。

如果电压高于2.8V ~ 3V、电池充电器 IC 可以充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BAT 引脚和电池包之间是否有任何电池保护电路、或者电池是否具有内置电池保护?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    是、具有内置电池保护电路的电池组。

    切出的放电 太低。

    VBAT 的读数只有2.07V、在为电池充电后看不到任何电流。 (插入 USB 插头5V (VSUB)后)

    是如果电池电压低于2.5V 且 IC 充电器无法 充电、还是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电池包电压过低时、电池保护可能会断开电池包与  BQ25302的 BAT 引脚(即 BAT 开路)、从而使充电器无法为电池充电。  请查看电池保护规格、了解如何将电池重新连接到充电器。 下面的 e2e 主题应该会给您一些想法。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918969/bq25895-strange-behavior-of-bq25895-s-vbat-output

    谢谢!

    宁。