This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:需要一个具有隔离式输出的替代器件。

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449873/tps62932-need-an-alternate-part-with-isolated-output

器件型号:TPS62932

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们 在设计中使用了 TPS62932DRLR 直流/直流降压转换器。 我们正在寻找隔离式开关或模块、因为该模块不支持隔离式 Vout。

请建议具有以下规格的隔离式器件。

输入电压最小值- 23Vdc
最大输入电压- 23V 直流

输入电压标称值- 24V 直流

VOUT - 12V 直流
最大输出电流为2A

Iout 标称值- 0.6A

注意:输出必须隔离。 允许的最大纹波为1%。