This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886的电池数量实现

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449193/the-number-of-cells-using-bq25886

器件型号:BQ25886

工具与软件:

您好、

使用充电 IC 芯片 BQ25886时数据表中说明其设计用于2节电池充电、充电电压可以达到8.4V、我们知道2节锂电池串联以达到8.4V、该芯片对并联电池的数量有何要求? 两节 ?意味着两节串联或严格地说,它只能充电两节 如果有几节更多? 例如、两个串联和两个并联、电压仍然是8.4V、但电池数量是4、它仍然可以使用吗?  期待回复。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VSET 引脚仅将电池充电电压设置为8.2V、8.4V、8.7V 或8.8V

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的意思是 VSET 引脚把电压设为8.4V、但电池总数不止2个、BQ25886能否正常工作?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器不知道 电池总数。   即使电池需要12.6V 电压(例如)才能充满、它也会将电池充电至电池充电电压设置(例如8.2V)。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。