This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907EVM:BQStudio 自动检测到该器件、但不识别正确的.bqz

Guru**** 2518090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450254/bq76907evm-bqstudio-auto-detects-the-device-but-doesn-t-identify-the-correct-bqz

器件型号:BQ76907EVM
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

当我打开 BQStudio-Test 时、它会自动检测我的器件并将其识别为7607_0_00。  这与实际器件 BQ76907EVM 保持一致。  显然正确的.bqz 文件是 Monitor_7607-0-01-bq76907.bqz、但在手动选择正确的.bqz 文件时、它会发送警告、指明该文件与检测到的器件不匹配。  是否可以更新 BQ76907EVM 的固件以与 BQStudio 保持一致?  

谢谢!

Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、您好!

    这是版本号的已知错误。 器件上的固件实际上是 V1、但读出为 V0、这是 BQStudio 发出警告的源。 为 V1选择.bqz 并忽略警告是可以的。

    此致、

    Max Verboncoeur