This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80

Guru**** 2580475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449952/bq40z80-bq40z80

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

尊敬的:

感谢您的回答。

如果您允许、我想再次检查这个问题-
我的意思是、一旦我配置了所有参数、例如过流、最小电池电压、设置每个桥臂的功能、例如 PCHG 等、这些参数是否都可以 在电源与元件完全断开时节省下来、或者在重新连接电源时是否必须重新配置一切参数?

另一个问题-
我之前联系过您、寻求有关保护电池输入端(VC1 - VC6)免受反向电压(可能由反向连接电池或电池引起)的帮助、但您没有这方面的解决方案(请参阅上一主题)。 此问题非常重要、是防止损坏组件或电池的安全问题、如果您能提供解决方案、我将不胜感激。 我已经考虑了一些解决方案、很高兴听到您的意见-请参阅随附的图纸。 这2个 PMOS 晶体管是否会保护元件免受电池反向连接的影响?

感谢所有的帮助

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="629763" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449952/bq40z80-bq40z80 "]我的意思是、一旦我配置过流、最小电芯电压、设置每个分支的功能(例如 PCHG 等)等所有参数、 或者当电源完全断开时是否必须重新配置所有这些参数?

    是、如果将配置正确写入数据闪存、则在重新连接电源后这些配置将可用。

    [quote userid="629763" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449952/bq40z80-bq40z80我之前联系您、寻求有关保护电池输入(VC1 - VC6)免受反向电压(可能由电池或电池反向连接引起)的帮助、并且您没有相应的解决方案(请参阅上一主题)。 此问题非常重要、是防止损坏组件或电池的安全问题、如果您能提供解决方案、我将不胜感激。 我已经考虑了一些解决方案、很高兴听到您的意见-请参阅随附的图纸。 这2个 PMOS 晶体管是否会保护组件不受电池反向连接的影响?

    此时添加 FET 会导致电芯连接处产生额外电阻、进而影响检测电阻的精度。 电芯是如何连接的? 是否可以通过机械方式(使用单向连接器等)实现电池反向连接保护?

    此致、

    Anthony