This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:LED 显示问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433456/bq40z50-led-display-issue

器件型号:BQ40Z50
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

BQ40Z50RSMR-R2上的 LED 灯不应亮起

使用5个 LED - e2e.ti.com/.../24_5F00_10_5F00_04-Copper-LED-Issue-40_2D00_60_2500_.MOV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我目前无法观看该视频、但是、当这个不正确的 LED 配置熄灭时、您能否将电量计设置的.gg 文件与 bqStudio 日志共享?

    此致、

    Anthony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我正在尝试获取有关您的问题/文件请求的答案。 我会尝试给您发送一些图片和原理图。

    感谢您的帮助、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      这些指示灯熄灭、中间绿色暗时第一个红色、中间绿色暗时第一个2个 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后 LED 在 DIM 在最后2张图片。 当 LED 指示灯变暗时、它们根本不应该亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    感谢您的分享、原理图中 LED 的配置看起来是正确的。 当 LED 变得变暗时、您能否确认现在是否向 DIM LED 接收到了任何电流?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我已发送 GG 文件、希望您可以查看它。

    我们仍在确定绿色 LED 是否正在接收电流。

    谢谢!

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    此外、是否有方法可以就此问题与我们和我们的终端客户进行电话会议?

    请告诉我

    谢谢 Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    已理解、请确认 DIM LED 是否接收到电流。

    可以进行电话会议、但在此之前、我想了解更多信息。 如果可能、当发生这种调光情况时、您能否共享电量计的.log 文件?

    此外、如果您可以从器件共享 LED 布线的布局图像、我们也可以对此进行检查。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好安东尼我添加了你请求的日志。 我还没有任何电流测量值。 您还需要什么? 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    感谢您的分享。 在日志文件中、我看到 RSOC 为35%、其中 LED 1和2应亮起、但 LED3会进行调光。 连同此时的电流、您能否告诉我们从 LEDCTRLC 引脚看到了什么? 如果在 LEDCTRLB 输出高电平以开启 LED2的同时将其拉低、我们可以更好地了解此处发生的情况。

    我还看到这里使用了 bq40z50-R2。 我们建议使用最新的固件、即下面的 V5.04版本:

    www.ti.com/.../R5-V5.04

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       最新信息如下:

    我们有一些时间尝试设置 LED 组合并对 LED 线进行示波。  

    随附的是三条 LED 线路上以电池为基准的波形-。  

    电池 SOC 为38%、因此我们只能看到红色和橙色 LED。  

    Ch1是文件名中的第一行。  

    有趣的是、当我们将探头触摸到 LEDB 线路(引脚1)时、第一个绿色 LED 的光可能非常昏暗。

    请告诉我您的看法。

     谢谢!

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    只需根据图像及其对线条的方向进行确认:

    TEK0089.jpg - LEDA

    TEK0090.jpg - LEDB

    TEK0091.jpg - LEDC

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    关于 图像:

    以电池负极为基准的 LED 信号:

    • 图片89
      • 通道1:Leda 线
      • CH2:LEDB 行
    • 第九十章90
      • Ch1:LED A 线
      • CH2:LED C 线
    • PIC 91.
      • Ch1:LED B 线路
      • CH2:LED C 线
      • 我们的客户再次询问是否安排通话。 您现在能够做到这一点吗? 您还需要什么?
        谢谢!
        Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    目前是否有可能共享测量仪表的.srec、以便我们看看是否将其复制到我们身边? 此外、如果您共享布局、我们可以检查进入 LED 结构的线路的阻抗是否存在问题。 一旦我们能够从我们这边检查这些、我们就可以考虑召开会议。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    我们将在相同的 Vf 下使用 LED、并让您知道这是否可以解决问题。 我们将暂时推迟其他行动/信息。

    谢谢!

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    很好理解、请让我们知道测试时的结果是什么。

    此致、

    Anthony