This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723:中位数寿命问题

Guru**** 2322270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449132/tps723-median-lifetime-question

器件型号:TPS723

工具与软件:

尊敬的应用专家:  

我叫 Kevin Vitwar、我们正在使用 TLV76750DRVR、TPS7A2533DRVR 和 TPS72301DRVR 进行设计

 

在确定运行寿命和相关结温时、我们需要获取正确的工作温度范围以及在哪个节点收集您的数据、这一点至关重要。

 

如果您已经有包括 IC 通道温度在内的寿命数据、以及在哪个节点(即配接表面或外部外壳或理论值)处测量温度。

因为我们将能够整合您的产品。 目前、该数据表规定所有稳压器的最高结温为150摄氏度。 我们希望了解产品在这些温度下的寿命如何反应、并希望在最终确定其最终用途之前解决这些歧义。

因为这在我们的模拟到实验室测量中会是很好的选择。  

 

请尽快联系我们

 

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

此致

Kevin Vitwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    对于监测寿命、我们通常会向客户指出我们的寿命测试(HTOL) 、将温度提高到125C (通常情况下) 1000小时(通常情况下)、从而加快老化。 可在我们的资格摘要页面上找到这些信息: https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800 

    当您提到需要了解产品在不同温度下的反应时、您是在寻找可靠性保证还是要查看对电气性能的影响?  

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我看到了。 如果我正确地解释这一点、在105°C 时、寿命是100,000小时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    通过在105°C 平均温度下进行阿累尼乌斯计算、结果不到3000小时。 然而、这是一种比较任务剖面的保守和过时的方法。 该器件很可能在该平均温度下能够支持更长的寿命。  

    您的应用的预期平均结温是105°C?  

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用4个器件、即 TLV76750DRVR、2个 TPS7A2533DRVR 和 TPS72301DRVR。

    温度为:

    TLV76750DRVR - 56.3C

    2 x TPS7A2533DRVR - 62.3C、40.8C

    TPS72301DRVR-39.1C

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    好的。 以下是基于1000h 125 HTOL 质量检验的保守等效估计值:

    TLV76750DRVR - 56.3C - 70k 小时

    2 x TPS7A2533DRVR - 62.3C - 45k 小时、40.8C - 235k 小时

    TPS72301DRVR- 39.1C - 270k 小时

    另外、我不确定上述温度是环境温度还是结温。  根据耗散的不同、我们可能需要采用差分电阻。  

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是仿真结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功率损耗为:

    TLV76750DRVR - 0.75W

    2 x TPS7A2533DRVR - 0.79W、0.45W

    TPS72301DRVR - 0.25W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该让这更容易,我们希望寿命1E6小时。 多大的通道温度(如果有)可提供该结果?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有可能 召开团队会议 、以便更轻松地进行沟通? 我的团队也希望参与此次对话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    当然-您可以私下向我传达详细信息。  

    ~ Aaron