This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:器件型号 BQ51003YFPR

Guru**** 2500875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449887/bq51003-part-no-bq51003yfpr

器件型号:BQ51003

工具与软件:

尊敬的 TI:

我想在主要器件中使用德州仪器(TI)的"无线电源接收器"、这是基于蓝牙的 FDA 认证医疗1类器件、而"无线电源发送器"用于可为设备充电的无线充电器。 在现有设计中(大约15年前在美国设计),我们现在正处于同一器件的重新设计阶段。 在现有设计中,接收器和发射器与 Renesas Make 一起使用。 器件型号 P9027LP-RAWGI8说明:IC 无线电源接收器40WLCSP

器件型号  P9235A-RNDGI8说明:IC 无线发送器48QFN。 现在、这两个器件都已过时的 Renesas make、并且它们没有相对于相同器件的替代产品。

现在、我们也要使用德州仪器(TI)无线电源接收器和发送器。  在重新设计阶段、我们需要您对相同组件的及时支持。 希望您能尽快支持。

期待您的答复。

谢谢、此致、

Tajwar Chandel

移动电话。 No.+91 985 73254 11.

电子邮件 ID;- tajwarc@zimetrics.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tajwar

    我们的无线电源器件数量有限、需要与您更详细地讨论此问题。

    我会向您发送一个请求,然后我们可以建立一个私人消息交换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johns:

    感谢您的响应。

    在我上面的电子邮件中、我还提到了器件类型/应用以及现有器件型号的详细信息。  

    现在现有零件已停产、Renesas 没有任何替代零件号。

    TI 也有适用于无线电源接收器和发送器的无线解决方案。

    现在、请针对 Renesas 部件推荐最合适的 IC (接收器和发送器)。

    您可以对替代器件型号以及现有器件和建议器件之间的差异进行最佳指导和建议。

    希望您将指导我们了解有关 TI 技术的更多信息。

    期待您的答复  

    谢谢、此致、

    塔哈瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tajwar

    我已就此向您发送了私人消息。