This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922:ASK 汽车级器件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450267/bq76922-ask-an-automotive-grade-device

器件型号:BQ76922

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我正在 为汽车12V 电池应用寻找器件、电池为4节串联。 BQ76922可以满足客户的需求、但不是汽车级、您能帮助推广一下吗、需要集成高侧 MOSFET 驱动器吗? 竞争对手是 ADBMS1804、在此提前致谢!

https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adbms1804.pdf

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    我已通过电子邮件回复了您的问题、并将关闭该主题。

    此致、
    Alexis