This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:自 PCN# 20221216002.1以来、稳态 COMP 电压升高

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449759/ucc28c43-steady-state-comp-voltage-increase-since-pcn-20221216002-1

器件型号:UCC28C43

工具与软件:

您好!

我正在正向转换器中使用 UCC28C43、自从 PCN# 20221216002.1以来、我在测量稳态 COMP 输出电压时遇到了测试故障。 IC 上的 FB 短接至 GND、COMP 由外部误差信号放大器控制。 有关一般原理图、请参阅以下片段。 在较新的 IC 上、自从 PCN 之后、我注意到稳态 COMP 电压平均增加了~200mV。 什么可能导致该变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    新的 IC COMP 引脚下拉电流需要增加到5.5mA、只要 COMP 引脚电压可以达到1.1V 以下、对现有设计没有影响。 因此、当通过设计调整将 COMP 引脚短接至 GND 时、需要检查 COMP 拉电流是否可以达到5.5mA。