请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM53602 工具与软件:
您好!
我正在尝试使用以下参数对 TPSM53602电源模块进行仿真:
- VIN = 5V
- VOUT = 3.5V
- Iout = 1.5A
即使输入电压有效且 EN 电压高于阈值、也不存在输出电压。 所有仿真设置均为默认值。 我将随附文件和屏幕截图。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
附加的是工作仿真。
e2e.ti.com/.../TPSM53602_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip
此致、
Ridge