This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320U:温度校准增益

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448338/ucd90320u-temperature-cal-gain

器件型号:UCD90320U
主题中讨论的其他器件:TMP64

工具与软件:

序列发生器温度监测采用线性近似法将电压转换为温度、y = mx+b、其中 m 是温度校准增益(C/V)、B 是温度偏移。 TMP64 PTC 是"线性化的"、与序列发生器配合使用时、应该可以提供一个合理的估算值。

发行

增益值仅将测量的电压调节到某个点、然后会出现一些奇怪的情况。

测得的电压为 1.62V、偏移= 0。

增益(C/V) 温度(°C)
1. 2.
10. 16.
100 159.
110 173.
171. -239.
1000 58.

温度校准增益值是否存在限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    温度增益范围介于-1638.4和+1638.4之间。 温度偏移介于-255.75和+255.75之间。 器件报告-256 C 至+256 C 之间的温度。超出+-256范围会发生溢出、器件可能报告不准确的值。  

    此致

    Anne NGO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出 Anne。 应注意的是、 由于线性11格式、该限制也发生在应用温度偏移之前。 因此、即使在应用偏移之前温度值也会被截断、从而产生错误的温度。