This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723-Q1:UAES:TPS72301QDBVRQ1最小压降电压

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450133/tps723-q1-uaes-tps72301qdbvrq1-minimum-dropout-voltage

器件型号:TPS723-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户想知道|Vin|-|Vdropout@125C|<|Vout_set|、该 LDO 会发生什么情况? 根据我的理解、输出将跟随输入并失去调节功能。 但考虑到热应力实际上比调节轻。 这是否会影响 TPS72301QDBVRQ1的可靠性? 在这种情况下内部逻辑块会损坏吗?  

谢谢!

此致!

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    如果|Vin|<|Vout_set|、则器件可能无法按预期"重新编译"、 因此电气特性表中的规格在这种情况下可能无效。

    在这种情况下、器件不太可能提供额定电流。

    这是否会影响 TPS72301QDBVRQ1的可靠性?

    除非该器件在绝对最大值条件下广泛运行、否则器件将是可靠的。 此外、该器件具有 热关断温度、如果结温超过特定值、则会导致器件关断。

    此致、

    Bobby