This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:使用充电器的充电唤醒在充电器连接的软启动中不工作

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450012/bq76952-charge-wake-up-of-afe-using-charger-is-not-working-in-soft-start-of-the-charger-connection

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的团队:

我们在16S 配置的设计中使用 BQ76952。

从参考手册中可以知道、要使 AFE 退出深度睡眠模式、其中一个选项是在 PACK+侧(即负载侧)连接充电器。

当我们在硬启动模式下连接充电器时、即当充电器终端有电压并且充电器已开启时、AFE 会退出深度睡眠模式。

当我们连接充电器然后开启充电器时、AFE 仍然处于深度睡眠状态、即充电器的软启动。

这是正常情况还是设计存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saivedavyas:

    从您共享的原理图图像来看、它看起来没有问题。 您是否正在读取 0x00 Control Status () 要确定器件是否仍处于 DEEPSLEEP 模式?

    如果在 LD 引脚上检测到的电压大于 VWAKEONLD 电压、则器件将退出 DEEPSLEEP 模式 (如果连接了充电器)。  中给出了 VWAKEONLD 电压 第7.3节建议运行条件 请参见 BQ76952数据表

     当连接充电器并打开充电器(即充电器的软启动)时、您是否可以共享在 LD 引脚上看到的电压波形?  

    此致、
    Alexis