This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:直通、VOUT

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450257/lm3489-pass-thru-vin-vout

器件型号:LM3489

工具与软件:

您好!

我计划将 LM3489用于24V 输入-可变输出(5V/12V/24V)应用。

我的问题是、是否可以使用 LM3489实现24V 输入- 24V 输出应用(直通电源)? 或者还有哪些其他器件可用于所述的应用?

提前感谢!

此致!

巴哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bahar:

    该器件能够实现100%占空比、适合您的应用。

    此致、

    Ridge