This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:采用 PFC UCC28180 + LLC UCC256601的1000W 交流/直流系统

Guru**** 2518600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450149/ucc25660-1000w-ac-dc-system-using-a-pfc-ucc28180-llc-ucc256601

器件型号:UCC25660

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

该设计的规格为 Vout = 40V、典型输出为360W、峰值输出为1000W (导通1秒、关断3秒、由次级侧 MCU 控制)。

我们遇到负载功率无法增加的问题。 为了解决此问题、我们将 RISNS 值从200欧姆调整到110欧姆、从而允许负载增加到800W。 不过、如果使用该 RISNS 值、则当返回360W 负载时、LLC 电路中的 MOSFET 会变得不稳定和过热。

由于我们只需要360W 的稳定输出、因此可以使用哪些其他方法来调节保护的功率限制、而无需更改 RISNS 评估模块? (可能进入死区)

谢谢并尊重  

挪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah、

    TSET、ISNS、BLK 电阻值会影响给定功率的 FBReplica 大小。 您可以在设计计算器中调整这些值、以查看 FBReplica 与功率的变化。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致

    Manikanta P