This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:原理图审阅

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450497/tps2561-schematic-review

器件型号:TPS2561

工具与软件:

您好!

请查看以下原理图并建议所需的更改。  

VOUT1和 VOUT2为单独的 SFP/QSFP 连接器供电。  
负载开关用于为 SFP 和 QSFP 供电。 该器件是否与给定应用兼容?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prem:

    这里有两条评论:

    1.当输出端预计会出现大瞬态电流时、建议在输出引脚上放置一个高值电解电容器和一个100nF 旁路电容器。

    2.较低的 SCH TPS2561仅显示7个引脚而错过了 GND。

    此设备不适用于  SFP/QSFP。 但是、如果规格满足要求、则可以使用。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ke Wang:

    我和 Prem 一起工作、对设计有一些问题:

    1.我们目前在 SFP 连接器附近有一个22uF、10µF 和100nF 的电容器。 您是否认为这已足够、或者您是否建议在 TPS2561输出引脚附近单独添加一个100nF 电容器?

    2.关于原理图,我们采用分层设计方法。 较低的原理图用作 TPS2561的顶部块(未明确显示 GND 连接、主要以代表性表示)。

    3.能否分享用于 SFP/QSFP 的专用电源开关的部件号?

    此致、
    Gireesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gireesh、您好!
    1.我认为在 SFP 侧安装所有盖子是可以的。 在输出端附近放置电容器可能会更好、但并非强制性。

    2.感谢您的反馈。

    3.我不熟悉 SFP --我 在本用户指南"SFP 应用接口卡"中找到 TPS62441、请检查它是否有帮助。

    BR、

    Ke Wang