This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:布局问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451458/lm5164-q1-layout-question

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5164

工具与软件:

您好!

我正在使用 LM5164降压 IC。  

我在第25页的数据表中看到、三路3电路的电阻器和电容器靠近电感器而不靠近 IC。 只有三路3电路的第二个电容器接近 IC。

为什么会这样?

谢谢你

Maor M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maor  

    节点"1"是连接到 SW 引脚的开关节点。 建议使此节点区域尽可能小(或尽可能短)、以更大限度地减少 EMI。  

    RA 和 CA 构成 RC 滤波器。 它们通常彼此靠近放置。  

    然后、节点"2"和节点"3"布线自然会变短。

    节点"4"连接到 FB 引脚(具有高阻抗)。 为了更大限度地减少注入到该高阻抗引脚的噪声、建议将 CB、RFB1、RFB2放置在靠近 FB 引脚的位置。  

    - EL