This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DK:双二进制配置文件- USB PD

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451401/tps65988dk-dual-binary-config-file---usb-pd

器件型号:TPS65988DK
主题中讨论的其他器件:TPS65988

工具与软件:

您好、TI 团队:  

我们是否可以在 USB PD TPS65988中通过单个 SPI 接口连接两个 SPI 闪存? \

这只是为了提供通过同一 SPI 链路上的2个单独 SPI 闪存在 USB PD 中加载2个配置文件的选项(请查看随附图)

1. 5V @ 1.5A  

2. 5V @ 2A  

单个 PD 可以从连接的任何 SPI 加载配置?  

请考虑从器件选择信号未直接从 USB PD 连接到 SPI 闪存、而是来自 MCU I2C 扩展器 GPIO?  

此配置能否正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garima、您好!

    为什么需要两个 SPI 闪存?

    相反、您可以加载第一个映像、并使用 MCU 手动更改 I2C 上的电流。 如果您要更改某个特定的配置寄存器、您可以只使用 MCU I2C 将寄存器更新为正确的设置。 此外、您可以使用我们的另一线程中提到的"virtual config"选项。

    谢谢。此致、

    Chris