This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600会在数毫秒范围内反复进入软启动性能

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429415/ucc28600-repeatedly-in-millisecond-range-entering-soft-start-performance

器件型号:UCC28600

工具与软件:

使用 UCC28600从85VAC 运行至265VAC 或400VDC I 的设计会遇到这样的情况:在某些负载和输入电压组合下、输出电压在大约20ms 内出现下降和恢复(事实证明、它独立于市电周期、因为市电输入电压与压降/恢复模式之间会出现非稳定的相移)。

在半 istic 模式中、我将看到几毫秒的预期调节、然后大约2.6毫秒的无开关活动、同时输出从标称15V 下降至13V、此时 PWM 开始降低、无法支持实际负载、因此当 PWM 实现足够的脉宽以反转压降时、输出电压进一步下降至大约10V、直到最终发生正常调节、只是为了重复该周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PFF_5F00_hickup_5F00_20241023.pdfe2e.ti.com/.../ro_2D00_5100.hw.pfc.sch_5F00_revf1.pdf


    e2e.ti.com/.../SPD_2D00_223_2D00_014_2D00_ROV_5F00_Aux_5F00_Transformer_5F00_Spec_5F00_alternative_5F00_1.0.pdf

    在回复中、我能够上传屏幕截图、原理图(第2页与此问题相关)和变压器规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    感谢您联系我们。

    我将回顾一下原理图中的反激部分、今天就给您回复。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    您能在此处分享输出功率/电压吗?

    此外还有一款包含此 IC 的计算器、您是否有机会在设计中使用此计算器?

    https://www.ti.com/product/UCC28600#design-tools-simulation

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复、

    我必须承认不是当前实现方案的原始设计者、但我已经试图遵循原始设计者的轨道、包括利用上述工具。

    稳压输出电压为15V、标称功率为70W

    我已经附上了工具的 Excel 文件、尝试复制实际电路。

    e2e.ti.com/.../slvc104j_5F00_20211101.xls

    此致

    Flemming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个缺失的细节:

    负载的主要部分是速度控制风扇、因此输出功率将在10W 和70W 之间缓慢地变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    感谢您提供详细信息。

    我查看了原理图、好像有10k 电阻器的 R24、阻值太大。 这可能会给 CS 引脚增加较大的失调电压、从而限制此处的功率并导致关断。 也许可以尝试将这减小到1k、看看会发生什么。

     变压器 NPS 匝数比并且 Lm 看起来不理想。 此处可能需要更高的匝数比。 请参阅下表中随附的最佳参数、并告知我们您的观察结果。

    e2e.ti.com/.../8420.slvc104j.xls

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更新提示。

    R24为1400欧姆、使用 k 作为小数点表示为1k4。

    我认为、所选的次优绕组比不会超过 MOSFET 在400VDC 的 PFC 输出电压下运行电路时的最大关断状态电压。

    由于我自己不能风力变压器,测试你的建议将需要一些时间。

    当我有机会执行建议的更新时、我肯定会再回来。

    此致、

    Flemming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、在推荐的变压器设计中、与主输出相比、偏置绕组比更低、从而有效地驱动12V 的 UCC28600控制器、同时将输出稳压至15V。

    由于我继承的设计确实具有反转的比率、我想问 UCC 中是否存在额外的过压保护、从而在 VDD 达到特定值时导致其出现"EMI 软启动"。 我记得没有看到数据表中规定的该值。

    此致

    Flemming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    感谢您再次提出问题并澄清了1.4k 电阻器。

    在更改变压器之前、我建议使用我随附的 Excel 工作表来检查 Rovp1和 Rovp2电阻器、因为通过该电阻器设置检测 OVP 并在电压大于3.75V 时触发保护。  请检查辅助电压波形(由这些电阻器 Rovp1/Rovp2缩放)、查看它是否超过该值。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我认为"正常"OVP 处于活动状态、因为如果我完全移除 R13、即将 OVPin 和 OVPout 配置为无限、会出现相同的行为。

    此致、

    Flemming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    我建议测量关断的原因-检查实际波形- CS (用于初级 OCP)和 OVP (用于负载 OVP)、探头上没有 BW 限制、以便验证这一点。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    很抱歉这么长的周转时间。

    我一直在寻找稳定电压中出现的振荡与保护输入 CS (针对 OCP)、OVP (针对源极 OVP 和负载 OVP)中的任一个之间的相关性、但我只发现在有效信号之上出现了噪声(由于难以获得足够的直接探头连接而产生的噪声)。

    为了补充测量、我还尝试了 OCP 和 OVP 输入信号的低通滤波、但没有可用。

    诀窍似乎是降低 VDD、以使 UCC28600的电压接近12V。

    最初的设计人员显然将用于 UVP 检测的最大正阈值电压读取为最小运行电源电压。 因此、变压器匝数比设计为 Vbias 12匝、而15V 输出为11匝、因此可提供大约16.5V 的标称 VDD。

    所有更改都恢复为原始元件值、但在为 VDD 供电的路径中添加了3个二极管、因此降低约2V 的电压显然成功了(相当于移除变压器 Vbias 绕组大约两匝)。

    现在、我在整个85VAC 到265VAC 和400VDC 的范围内都具有一致的性能。

    我目前唯一缺少的一点似乎是 UCC28600中是否存在对 VDD 上升到特定限值以上做出反应的函数。

    我在数据表中找不到任何 Suuc 规格。

    感谢您提供的灵感

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flemming:

    再次感谢您的咨询。 很高兴知道您能够在整个工作范围内解决该问题。

    从文档中可以看出、只要 Vdd 低于32V 的绝对最大额定值、它就应该没有问题、不应触发保护。 我将在内部查看是否记录了任何此类规格。

    但您能否将 AUX 绕组波形发布在工作与断续条件(已经过缩放)中、因为我仍然认为这可能是由输出负载 OVP 造成的。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我要肯定地说、输出 OVP 不是原因。 屏幕截图随附以支持我的站立。

    前三张屏幕截图是针对反激式转换器的原始配置(分别在200VAC、265VAC 和85V 输入电压下)拍摄的

    在后两个屏幕截图中、是针对反激式转换器的原始配置、但在 R16上并联了一个240k 电阻(OVP 衰减器的下部、从 Vbias 绕组到 OVP 输入)、即在输入电压分别为200VAC 和265VAC 时、OVP 阈值增加15%

    在删除了 R13 (OVP 衰减器的上部)的反激式转换器的原始配置中、截取了第三个屏幕截图、从而使 UCC28600的 OVP 输入完全不被驱动;输入电压分别为200VAC、265VAC 和85V

    对于所有三种配置、我仅在85Vac 输入时看到稳定的输出电压、所有三种配置中都出现200VAC 断续、仅当未驱动 OVP 输入(但仍加载到接地)时才出现265VAC 断续

    原始配置@ 200VAC (断续)

    原始配置@ 265VAC (平滑)

    原始配置@ 85VAC (平滑)

    负载 OVP 阈值增加15%@ 200VAC (断续)

    负载 OVP 阈值增加15%@ 265VAC (平滑)

    禁用 OVP @ 200V (断续)

    禁用 OVP @ 265V (断续)

    禁用 OVP @ 85V (平滑)

    此致

    Flemming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我被要求为你研究这件事。  您能告诉我按通道分类的波形是什么吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    很抱歉未包括跟踪的描述:

    黄色迹线是原始附加原理图中+15V QSAUX 的主要输出(具有反馈连接的输出)。

    红色轨迹线是向 VDD、T1引脚6的 UCC28600 500MHz 输入和整流器馈送绕组的未滤波(BW OVP)输出

    包含的屏幕截图上半部分用于指示输出电压是否保持平滑、因此扫描速率相当慢。

    下半部分是一种缩放、允许对 UCC28600的 OVP 输入进行过冲判断和类似操作

    屏幕截图中还包括从慢速扫描窗口进行的自动测量、指示通道2的最大电压(红色迹线)

    我看到的是、无论从红色迹线到 UCC28600 OVP 输入的衰减如何、只要红色迹线测得的峰值电压超过大约23V、就会发生不稳定性。

    这就是我怀疑存在基于 VDD 电源电压电平的无文档记载的额外 OVP 功能的原因。

    我想我已在数据表中读到、如果 VDD 超过21V 的标称电压会触发 UCC28600内的某种并联稳压器、但我没有看到任何警告、即激活此稳压器会扰乱器件的稳压。

    该电压电平仍远低于 VDD 32V 的最大额定值。

    从三个串联二极管到 D8引入额外的二极管压降消除了稳压输出电压的波动、这进一步使我相信存在基于 VDD 的次级 OVP 功能。

    此致

    Flemming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息。  

    您能告诉我发生这种情况时的负载条件是什么吗?

    您能否探测辅助绕组电压、CS、输出和 VDD、并在输出下降时触发 ON。  然后放大最后三个开关周期。  这应该有助于我们确定关闭该控制器的原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    测量不会立即执行、因为其他任务具有更高的优先级、但会收到警告;我会返回。

    在运行测试时、器件的负载包括输出+15V QSAUX 50 Ω 和-15V QSAUX 150 Ω 的纯阻性负载、这两个输出都在 QSGND 处返回。

    随着时间的推移(某些年)、性能出现恶化、导致建议的测试设置包括一个风扇(与最终应用中将通电的风扇相同、风扇型号为9HV0812P1G001、怠速运行-输入控制 PWM 占空比为0%、标称拉取640mA)、该风扇连接到风扇功率和 SGND

    观察结果是、对于某些电路板的安装版本、通过增加风扇可以获得稳定运行、而在施加电阻负载的情况下、它是不稳定的。

    我对于 hib 的看法是、 变压器随着时间的推移而产生的漏电感会略微增加、从而导致偏置绕组上的电压过冲增加、当风扇绕组放置在最终次级输出绕组和偏置绕组之间时、这种过冲会在一定程度上受到风扇的限制。

    此致

    Flemming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息。

    当您有机会查看波形时、请告诉我。  这应该可以帮助您找出导致设计出现错误行为的原因。

    我认为您可能会接触到漏电感方面的问题。  这一变化会改变辅助绕组的振铃信号。   如果辅助绕组上的振铃过多、则可能会触发 OVP。  在这种情况下、您应该能够解决输出整流器上的 RC 缓冲问题。

    我之前看过您的原理图、而您在输出整流器中也有缓冲器。  如有需要、您可以尝试进行调整、以降低辅助绕组的线束。  另一件可以尝试的事情是在辅助二极管上添加一个缓冲器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我无法触发普通 OVP、因为 OVP 衰减器的顶部电阻已被移除、即在最后三个屏幕截图中 UCC28600的 OVP 引脚仅有一个将引脚连接到接地的电阻器、仍然表现出与 OVP 类似的性能。

    请原谅我的持久性:是否存在无文档记载的 OVP 功能、即使在没有给 OVP 引脚任何输入的情况下、也会基于 VDD 输入触发恢复功能?

    此致

    Flemming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OVP 还用于零电流检测、以实现 QR 工作。  因此、您不能断开高侧电阻器以禁用 OVP。  如果您这样做,QR 操作将不起作用,并导致控制器的错误行为。

    因此、我将重新将 OVP 分压器连接到辅助绕组并进行建议的故障排除。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我找到了进行一些测量的时间

    在下面的屏幕截图中、稳压输出的不稳定性(黄色迹线)在主时基中可见、当不稳定性发生时、放大的时基将显示采集前的最后四个周期。

    当没有不稳定发生时、放大的时基将随机选择一个时间。

    迹线颜色:

    黄色:稳压+15V QSAUX

    红色:来自辅助绕组 T1引脚6的电压(同时为 VDD 供电)

    蓝色:电流检测输入 UCC28600引脚3

    绿色:VDD UCC28600引脚6

    OVP 已恢复、但阈值增加了18%(R13更改为330k)

    在200VAC 和265VAC 输入下、仍会出现不稳定情况。

    负载 OVP 阈值增加了19%@ 200VAC (断续)

    负载 OVP 阈值增加了19%@ 265VAC (断续)

    负载 OVP 阈值增加19%@ 85VAC (平稳)

    最引人注目的是 VDD 的缓慢增加、直到200VAC 和265VAC 屏幕截图中出现抽头为止、当以85VAC 平稳运行时、VDD 的稳定度 略低于在200VAC 和265VAC 时检测到的最大值。

    在稳压的+15V QSAUX 输出上添加另一个负载(值为22欧姆)也会在全部三个测试输入电压下变为稳定运行。

    负载 OVP 阈值增加19%+输出负载增加680mA@ 200VAC (平稳)

    负载 OVP 阈值增加19%+输出负载增加680mA@ 265VAC (平滑)

    负载 OVP 阈值增加19%+输出负载增加680mA@ 85VAC (平滑)

    不幸的是、空闲功耗的增加并不是可行的方法、因为它确实会从电器的功效和最大可用输出功率中减去。

    此致

    Flemming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到并正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是瞎眼的,但可以看到阴影。  您能告诉我每个波形是什么通道吗?

    此致、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike

    在缩放部分中、迹线的识别比在上部慢速扫描部分中更容易:

    最上面是黄色、+15QSAUX 稳压输出

    接下来是 UCC28600引脚6处的绿色 VDD

    接下来、空闲振铃的更多方波为红色、辅助绕组 T1引脚6的电压(同时提供 VDD)

    下方为蓝色、电流检测输入 UCC28600引脚3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到并正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法在示波器图上区分黄色和绿色。  这是一个问题的一部分,是被拼接盲。  我可以让你看看。"  因此、如果您告诉我示波器图上测量的通道是什么、这将是有益的?

    因此、我不必扫描 e2e 线程、您是否可以在该线程中重新发布通道名称?

    此致、谢谢