工具与软件:
使用 UCC28600从85VAC 运行至265VAC 或400VDC I 的设计会遇到这样的情况:在某些负载和输入电压组合下、输出电压在大约20ms 内出现下降和恢复(事实证明、它独立于市电周期、因为市电输入电压与压降/恢复模式之间会出现非稳定的相移)。
在半 istic 模式中、我将看到几毫秒的预期调节、然后大约2.6毫秒的无开关活动、同时输出从标称15V 下降至13V、此时 PWM 开始降低、无法支持实际负载、因此当 PWM 实现足够的脉宽以反转压降时、输出电压进一步下降至大约10V、直到最终发生正常调节、只是为了重复该周期。