This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:以 PACK-或 GND 为基准测量电芯电压

Guru**** 2514125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450422/bq35100-measuring-cell-voltage-with-reference-to-pack--or-gnd

器件型号:BQ35100

工具与软件:

你(们)好、

我正在使用 BQ35100来确定2S (7.2V)锂亚硫酰氯电池组的 EOS。

在测试过程中、我注意到 IC 报告的电压读数略低于绘制负载时的预期值。  

我已经确定这是因为用于读取电池组电压的分压器连接到系统 GND、而不是连接到检测电阻之前的 PACK-端子。  

我注意到、在 BQ35100EVM 中、分压器也以 GND 而非 PACK-端子为基准。

您是否可以建议用于测量电池电压的分压器应以 GND (感应电阻器之后)或 PACK-(电池上)为基准?

如有任何帮助、将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zane、

    它应该以接地(GND)为基准。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:  

    感谢您的答复。  

    在这种情况下、BQ35100测得的电压将与系统其余部分消耗的负载成正比。

    这会影响 EOS 估算吗? 测量电压时是否建议系统没有负载?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zane、

    这 不应影响 EOS 估算。 对于 EOS 计算、您将需要施加脉冲负载以获得精确的阻抗测量。

    此致、

    Adrian