This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:具有电源路径管理功能的充电器 IC 建议

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451221/bq24610-recommendations-for-charger-ic-with-power-path-management

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件:BQ25750、BQ25820

工具与软件:

大家好、团队成员:  
我们正在寻找最大输入电压至少为36V 的充电器 IC。 我们计划构建4节锂离子电池充电器(16.8V 充电电压)、它具有电源路径管理选项并可支持高达5A 的持续 充电电流。 您能向我们推荐您的产品系列中能够支持这一点的几款 IC 吗?

此致、
Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我们只有两种电池充电器可通过电源路径 BQ25820 (仅降压)和 BQ25750 (降压/升压)支持36V 输入。

    此致、

    Christian。