This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:PMID 5V 问题

Guru**** 2525490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451341/bq25798-pmid-5v-issue

器件型号:BQ25798

工具与软件:

您好!

这里、我将使用 BQ25798 PMIC IC 以及3.7V 和18.7W 1S 电池。

我可以在 VBUS 引脚上连接 ACFET 和 RBFET。 但我仅使用电池背模式。 因此、这里未使用适配器。 我想在 PMID 引脚处提供5V 电压、那么需要在软件端或寄存器中进行哪些更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主机可以禁用看门狗或定期写入 WD 计时器以防止寄存器复位。  然后执行上述操作

    1.写入 EN_OTG = 1、然后 EN_ACDRV1=1  

    或为了使充电器自动设置 EN_OTG=1、在 VBUS 电源被移除时的电源

    写入 EN_BACKUP=1。  在重新施加 VBUS 且 EN_OTG 写入0后、必须重写该位。

    此致、

    Jeff