This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:LM5060-Q1原理图审阅

Guru**** 2506065 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448224/lm5060-q1-lm5060-q1-schematic-review

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060

工具与软件:

嗨、团队、

在实际应用中、客户最近发现有三个 LM5060电路受损。 其中两个引脚在引脚2附近有烧毁标记、一个引脚8、9和10附近有烧毁标记。 电路原理图如下、电源输入电压为24V、额定电流为100mA。 请帮助检查客户的原理设计是否存在问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen

    看起来计时器短接至 GND、所以它会禁用过流保护。 原理图的其余部分看起来没有问题。

    您是否知道设备损坏的测试条件?

    FET Q2是否也损坏?

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    汽车出厂后、车辆在行驶过程中损坏、未找到具体的故障原因。
    FET Q2未损坏。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh K ö、

    以下原理图是客户根据电阻反极性对推荐电路进行的更改、请协助一起审阅、谢谢。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen

    那么、LM5060损坏的根本原因是什么、是否相应地更新了原理图?  

    原理图有哪些更改?

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh K ö、
    没找到损坏的原因、只需添加反极性电阻保护电路、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh K ö、

    您能否帮助检查原理图是否正常、如果原理图正常、我们将让客户进行其他测试和分析、谢谢。

    此致、

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy、Chen:

    请在 VIN 到接地之间添加0.1uF。  

    另外、请注意、该设计中的计时器已接地。 这会禁用过流保护。

    此致、

    Rakesh