This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H-Q1:EMI EMC 发射报告和芯片上的信息

Guru**** 2509195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451371/lm51561h-q1-emi-emc-emission-reports-and-information-on-die

器件型号:LM51561H-Q1

工具与软件:

您好!

用于 LM34966QPWPRQ1和 LM51561HQPWPRQ1的芯片是否 相同?

此外、您能否分享 LM51561HQPWPRQ1 (DITHOFF 引脚连接到 VCC)和 LM34966QPWPRQ1的 EMI 发射测试报告。?

谢谢、此致、

Harish T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的咨询。

    [报价 userid="623767" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451371/lm51561h-q1-emi-emc-emission-reports-and-information-on-die ]用于 LM34966QPWPRQ1和 LM51561HQPWPRQ1的芯片是否 相同?

    该信息属于 TI 内部人员、为什么需要该信息?

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:  

    我们计划保留  LM51561HQPWPRQ1 作为 LM34966QPWPRQ1的替代 方案。 由于这是一个非常关键的部分、我们希望确保 不会忽略任何差异。 因此需要确认两者是否使用相同的裸片。

    谢谢、此致、

    Harish T.