This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950-Q1:在输出电流限制部分中了解 Vout-Vin=0.3。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22950-Q1, TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449214/tps22950-q1-the-understanding-on-vout-vin-0-3-in-output-current-limit-section

器件型号:TPS22950-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS22950

工具与软件:

大家好、BU 团队  

客户如何理解数据表输出电流限制部分中 Vout-Vin=0.3V 的测试条件?  现在、客户正在紧急评估 tps22950-Q1、并希望尽快得到回复?

客户如何理解 VRCB?

如果 Vout-VIN=0.3V、tps22950应处于 RVB 状态。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有哪些更新?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    数据表似乎存在一些问题。 我可以看到、非 Q1型号数据表中正确提及了这一点。

    我们将在本数据表的下一修订版中更正此问题。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush

    感谢您的评论。 但我仍然不知道如何满足 RILIM=1.15k Ω 下的测试条件 Vin-Vout=0.5V。  

    假设 Vin=1.8V RDSON=116m Ω、Vin-Vout=1A*116m Ω=0.116V。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    这指的是测试在我们的测试基地是如何进行的。

    VIN 保持在不同的电压电平(如1.6V)。 1.8V、3.3V、5.5V 和 Vout 保持在 Vin - 0.3V 或 Vin - 0.5V。 然后、检查通过器件的电流是否具有不同的 RILIM 值。 器件将限制电流、该值在此处进行捕获。

    在测试期间、Vin 源或 Vout 源可能会根据欧姆定律改变该值。 这是意料之中的。 这更接近于实际的测试硬件、但是我想我能够为您提供一些有关测试条件的见解。

    此致、
    Arush