工具与软件:
您好!
对于输入电压5V 输入和24V/VIN 10mA 设计、
- webench 结果显示出5mA 的效率为87%、而我观察到5mA 的效率仅为60%。 webench 和测试中使用的电感器和二极管相同。
- Excel 计算器效率数据显示60%、这与我的测试数据相匹配。
对于5mA 范围内的电流、我的设计以 DCM 模式运行。 请您能否分享哪一个在效率参考方面更准确- webench 或 Excel 计算器。




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
对于输入电压5V 输入和24V/VIN 10mA 设计、
对于5mA 范围内的电流、我的设计以 DCM 模式运行。 请您能否分享哪一个在效率参考方面更准确- webench 或 Excel 计算器。




尊敬的 KrnB:
请注意、LM51581具有不同的拓扑、并且具有多个器件系列。
您能否按照随附文档中给出的步骤并共享上述问题的设计链接?
这将有助于我们更快地识别问题。
感谢您的支持。
谢谢你
此致
Sateesh A G
e2e.ti.com/.../Steps-to-Share-the-WEBENCH-Design.pdf