This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581:测试效率远低于 Webench 结果

Guru**** 2501525 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1443053/lm51581-tested-efficiency-much-lower-than-webench-results

器件型号:LM51581

工具与软件:

您好!

对于输入电压5V 输入和24V/VIN 10mA 设计、

  • webench 结果显示出5mA 的效率为87%、而我观察到5mA 的效率仅为60%。  webench 和测试中使用的电感器和二极管相同。
  • Excel 计算器效率数据显示60%、这与我的测试数据相匹配。

对于5mA 范围内的电流、我的设计以 DCM 模式运行。 请您能否分享哪一个在效率参考方面更准确- webench 或 Excel 计算器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出并使用 e2e。 我建议您信任您的测量结果并依赖 Excel 计算器估算值。

    对于 Webench 工具中可能存在的任何其他问题、我将进入 Webench 团队。

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    请注意、LM51581具有不同的拓扑、并且具有多个器件系列。  

    您能否按照随附文档中给出的步骤并共享上述问题的设计链接?  

    这将有助于我们更快地识别问题。

    感谢您的支持。

    谢谢你

    此致
    Sateesh A G
    e2e.ti.com/.../Steps-to-Share-the-WEBENCH-Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅链接 webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KrnB:

    感谢您分享设计。 我们可以重现该问题。 我们正在研究这种情况的根本原因。 我们 将在下周之前提供更多详细信息。

    此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有机会详细查看该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    请知悉此问题已得到解决、并将于今天发布更新。 这些更新将在未来几天的生产中反映出来。  

    我们将随时向您通报这些信息。  

    感谢您的患者支持。

    谢谢你

    此致、
    Sateesh A G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    与器件 LM51581相关的修复现已在 TI.com 上提供。

    如有任何疑问、请返回我们的网站。

    谢谢。此致、

    Umayal