This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:TPS62933

Guru**** 2520590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451167/tps62933-tps62933

器件型号:TPS62933

工具与软件:

TPS62933的基准电路中 JP1的用途是什么? 正常运行是否必需? 如果我删除 JP1、是否会有任何功能或操作问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    JP1用于演示板轻松配置为不同的 EN 设置:通过电阻分压器连接到 Vin (启用电路)或将 EN 直接连接到 GND (禁用电路)。  

    您无需放置 J1、因为这会在电路板上占用更多空间、您可以通过电阻分压器将 EN 连接到 VIN 以设置 Vin UVLO、或者直接使 EN 悬空以启用电路。 有关详细信息、请参阅第9.3.6节"使能和校正欠压锁定"。  

    谢谢、此致。