This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:故障模式以确保 PELV 系统

Guru**** 2521910 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM51772, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449579/lm5177-failure-mode-to-ensure-pelv-system

器件型号:LM5177
Thread 中讨论的其他部件:LM5176.

工具与软件:

尊敬的 TI:

我正在开发一个使用电池电源(22V-57V)供电的应用。 在此设计中、我打算使用 LM5177实施降压/升压转换器。

为满足 PELV (保护性超低电压)系统要求、我需要确保 LM5177在 LM5177发生单一故障时的输出电压不超过60V。

请您提供以下方面的见解:

  1. LM5177的潜在故障模式?
  2. 在故障情况下、如何确保 Vout 保持在60V 限制范围内?

谢谢你。

此致、
Soeren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soren、您好!

    OVP+(VT)是与 FB 引脚相关的过压保护-因此无法在此处检测到 FB 分压器上的故障。

    LM5177在输出端具有额外的过压保护 (设置为86V OVP2+(VT))。

    此值是固定的、不能调节。

    因此、在这种情况下、需要使用外部电路来提供保护、例如如果 VOUT > 60V、则禁用 LM5177。

    LM51772将允许调整此值、但该器件的绝对最大额定值为55V。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您的重播。 我看到我需要外部保护电路。
    与 LM5176一样、您是否有关于 LM5177的时基故障和失效模式等任何安全相关数据?

    说到 LM5176、其中一种故障模式为"输出不在规格范围内–电压或时序"。
    如果发生此故障、输出端的预期电压范围会是多少?


    此致、
    对不起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soren、您好!

    LM5177的时基故障数据已计划就绪、但现在尚未准备就绪。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefen:
    很好听到。 感谢您的快速回复。