This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6286A06:WEBENCH®︎ 电源设计器 FB 电阻器 R2问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6286A06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449932/tps6286a06-webench-power-designer-fb-resistor-r2-question

器件型号:TPS6286A06

工具与软件:

尊敬的先生

数据表9.2.2.2中显示了建议 R2小于100k、以便在 分压器中实现6uA 电流

但在 WEBENCHRegistered功率设计器 FB 电阻器中、始终为200k

是这样吗?

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:  

    这是系统计算的 webench 值。 感谢您指出这一点。  我们将交叉检查并返回给您  

    此致

    迦南  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Canan

    感谢您的答复。

    BTW、TPS6286A06/10 EVM、sluud28也具有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    数据表中的100k 是针对噪声稳定型反馈分压器的一般建议值。

    根据您的应用和要求、您可以选择更高的电阻值以减小电流、从而提高效率。

    如果您不需要榨取最后一点的效率、我建议您使用100k 电阻器。

    我希望这能解答您的问题。

    此致、Werner