This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22992:VIN 和 VOUT 引脚太近、尺寸图是否正确?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450685/tps22992-vin-and-vout-pin-is-too-close-is-the-dimension-diagram-correct

器件型号:TPS22992

工具与软件:

Dears、

我的客户正在使用 TPS22992进行 PCB 设计、 他们担心 VIN 和 VOUT 引脚之间的距离太近、因此可能会导致 短路风险:

根据封装尺寸图、芯片宽度为1.25mm、单引脚宽度为0.4-0.6mm、中间值的间隙仅为0.25mm、考虑到最大容差、该跳线将短路。

您能帮助仔细检查 RXP0008A 封装的尺寸图是否正确吗?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我将通过邮件发送详细尺寸图。

    谢谢

    Amrit