This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:VCC 复位-时序要求是什么?

Guru**** 2390785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1447906/tps1641-vcc-reset---what-are-the-timing-requirements

器件型号:TPS1641

工具与软件:

我的客户正在使用 TPS16412、并希望使用 Vcc、而不是 EN/SHDN 引脚、从闭锁状态中恢复。 数据表似乎并未涵盖这方面-关闭 Vcc 的要求是什么? 与 EN/SHDN 的时序相同吗? 低电压阈值是多少?

在客户的设计中、当输入电压从17V 降至大约7V、然后再恢复到17V 时、就会发生故障。 当电压开始重新上升到17V 时、故障线路跳闸并保持跳闸。 这在大约10ms 的瞬态时间内发生。  他们正在努力实施补丁、通过循环 Vcc 来复位器件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenio:

    VCC 和 VIN 是连接在一起还是单独连接?

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是单独的。 如果他们已连接、会发生什么变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenio:

    没有关于 Vcc 回收的数据。

    它与下电上电类似、但我可以在 EVM 上进行检查。

    您能告诉我客户想知道什么吗?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    请继续对 EVM 进行验证。 我通过电子邮件向您发送客户信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、lenio、


    我将在明天更新结果。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、您是否能够使用 EVM 运行测试? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenio:

    在 VIN:8V 下进行测试

    将 VCC 保持在6.5V 以下可关断 FET、并使其为7V 可导通 FET。

    因此、可以通过将 VCC 保持在2V 以下并恢复到 VIN 来完成回收。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit、

    我原来的问题是关于时间安排。 我了解电压电平将重置器件、但它生效的最短时间是多久?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenio:

    VCC 延迟为500uSec。

    谢谢  

    Amrit