This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:电池供电型设备的正确转换

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449451/lm5176-correct-conversion-for-battery-powered-device

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: LM51772

工具与软件:

尊敬的 TI:

我正在从事一个项目、需要使用锂电池在22V 到30V 的电压范围产生24V (最大2.5A)的输出。 正常情况下、电池电压不应降至22V 以下、应用可以处理 22V 电压。

我已经确定了两种可能的方法、希望您能就选择哪种方法或者是否有更好的替代方法提出建议:

1. 同步降压转换器

我最初的想法是使用降压转换器来降低电压。 不过、我不确定当输入电压降至低于输出电压时会发生什么情况。 根据我收集到的数据、有些降压转换器支持100%占空比模式、在这种模式下、高侧开关保持开启状态。 在此模式下、压降取决于内部 MOSFET 和电感器的电阻。

尽管我进行了调查、但我仍然无法找到最适合我的要求的方案。

  • 对于可以在这种情况下工作的可靠降压转换器、您有什么建议吗?
  • 以这种方式使用降压转换器是否被视为"最佳实践"?

2. 降压/升压转换器

另一种选择是使用降压/升压转换器、该转换器看起来非常适合该应用、因为它可以同时处理升压和降压情况。 据我所知、对于60W 输出功率设计、一个不错的选择是采用2开关或4开关降压/升压拓扑。 这些拓扑只有一个电感器、可提供良好的性能。

例如、LM5176似乎是可行的备选器件。 但是、这种方法会增加成本并增加 PCB 尺寸、而这是我的设计中的潜在缺点。

我的问题:

  • 基于可靠性、效率和实用性、您会推荐哪种方法?
  • 您是否对此应用建议了任何特定元件或拓扑?
  • 是否还有我未考虑过的第三个更好的方案?

感谢您投入宝贵的时间给予专业支持!

此致、
Soeren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soeren:

    你上面的项目和你做的调查是正确的。

    对于降压转换器、如果您的输入电压低于目标输出电压、那么即使在100%模式下、输出电压也会下降。
    因此、除非这是无关的、否则我不建议使用该解决方案。

    降压/升压转换器可满足您的要求、因此 LM5176或 LM51772是不错的选择。

    但 SEPIC 也可完成该工作-另请参阅 TI 参考设计:

    TI 参考设计库

    此致、

     Stefan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、
    感谢您的反馈。

    此致、
    对不起