工具与软件:
哇! 您有两个问题:
- 启用 ILIMCOMP 需要什么条件? 在图7-22中、我们想知道需要哪些无源器件以及需要哪些寄存器才能启用 ILIM 检测
- 与上述问题类似、是否将 CDC 用作电流监控的输出?
- 我认为 7.3.21描述了我需要的一切;这有什么不好的地方吗?
纯粹出于好奇心:根据 VTH+(BST_OV)规范、制定了哪些设计决策?
谢谢~!
Cameron
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
哇! 您有两个问题:
纯粹出于好奇心:根据 VTH+(BST_OV)规范、制定了哪些设计决策?
谢谢~!
Cameron
尊敬的 Cameron:
快速入门计算器是获取 ILIM 和 CDC 配置的一种简单方法。
首先、这两个功能都需要一个连接到 ISNS 引脚的检测电阻。
为了进行电流限制、需要在 ILIMCOMP 引脚上为 AGND 放置一个电阻器和一个滤波电容器。 (使用 ISET 功能)
如果应由内部 DAC 调整限制器、则需要首先通过 I2C 启用限制器。
要使 CDC 输出电流监控器信号、只需在 CDC 引脚上的 AGND 上连接一个电阻器即可。
VTH+(BST_OV)用于检测用于驱动高侧 MOSFET 的启动电压的过充
此致、
Stefan
真的-事后我的问题是零意义的:)
总体目标:通过读取模拟电压来了解电流。 我们不需要芯片电流限制功能。 我们不会将 I2C 与该 LM51772一起使用
这种方法是实现我们的目标还是有更好的方法?
1) 1)将 ILIM 连接到 VCC2
2) 2)使用 CFG4电阻值、将电流限制设置为禁用

3) 3)读取 CDC 引脚的模拟电压输出
我发现数据表中的措辞令人困惑 。 感谢大家的帮助!