This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BQ78350-R1A 电量监测计和 BQ76930 AFE 之间出现通信故障。

Guru**** 2515055 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, EV2400, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1451245/bq78350-r1a-communication-failure-between-bq78350-r1a-gauge-and-bq76930-afe

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ78350

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我想提请你注意这一关键问题、因为它对我们非常重要。 我们目前正在收到来自电动自行车电池的故障反馈。

我们的 BMS 结构包括一个 BQ78350-R1A 电量监测计和一个 BQ7693001DBTR AFE。


问题: 一段时间后、AFE 和电量监测计之间的通信丢失。

一旦通信中断、电池将失去所有功能。 此外、当我们尝试通过 EV2400连接到测量仪表时、无法建立连接。 因此、我们无法检索寿命数据来分析问题。

在检查 AFE 和电量监测计之间的 SDA 和 SCL 线路时、我们观察到它们在没有任何时钟信号的情况下始终保持高电平(在 REGOUT 电压电平下)。 IC 上没有过热的迹象。

我在论坛上研究了此问题、并发现下面链接中讨论的类似问题:

BQ78350-R1A:BQ7694001 AFE 和 BQ78350-R1A 与 STM32 MCU 无 I2C 通信和 SMBus 通信

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329941/bq78350-r1a-bq7694001-afe-and-bq78350-r1a-no-i2c-communication-and-no-smbus-communication-with-stm32-mcu/5067501?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq78350%252520%252526%252526%252520smbus%252520%252526%252526%252520connection#5067501

与论坛中提到的方法不同、我们尚未更换监测计和 AFE。 我们知道固件(  bq78350_R1_v1_04_BUILD_26 1.srec )仍然可以加载到电量计上、即使我们无法通过 EV2400读取数据。 因此、我们重新加载了 R1A 固件、并在固件更新后恢复了通信。 一切似乎都恢复正常。

您以前是否遇到过此问题? 论坛中讨论的问题的当前状态是什么? 您能告诉我们应该采取的步骤吗?

此问题至关重要、因为在发生这种情况时、AFE 保护功能会无法运行、并且电池无法进入关断模式。 因此、我们担心电池进入深度放电状态。

非常感谢你在这一问题上提供及时的协助和指导。