This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:IBB 拓扑热问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450546/tpsm63610-ibb-topology-thermal-problems

器件型号:TPSM63610

工具与软件:

您好!

我使用了 TPSM63610RDFR 来实现反相降压/升压拓扑。 我的输入电压为24V、想要生成-15V 的输出电压。

到目前为止、输出电压没有问题。 我的问题是 TPSM 在损坏前无法超过1.5A 输出电流。 我现在使用了三个模块、当输出电流高于此值时、所有这些模块都会损坏。 我想知道为什么会发生这种情况、因为器件应该在发生任何损坏之前关闭、因为它具有短路保护、并且也应该在过热条件下关闭。

这是我提出的原理图:

请注意、24V 的输入电压在左上角的 C1612处、V_PA2-的值为-15V。 这里是否有故障?

提前感谢您。

此致!

Daniel

编辑:我忘了实际提到模块变热,即使轻负载。 当输出电流大约为400mA 时、模块已经处于大约60°C 的顶部外壳温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    TPSM63610的最大建议输入电压为 Vin=36。 对于 IBB 拓扑、器件输入上的总偏置为 Vin +|Vout|。 电压为39V 的 PWM 信号。 您所描述的似乎是电气过载。 由于您相对于绝对最大 Vin 的裕度很小、并且在建议条件之外运行、因此器件可能会在测试的结果下在 Vin 上出现电过应力。

     如果可用的高压模块不满足我们对 IBB 的电流要求、也可能需要转换器。

    您将需要在此应用中使用电压更高的器件。  

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge:

    "我不知道,我怎么知道你是我的女人。"

    嗯、我希望我能找到一个模块来替换这个模块。

    此致!

    Daniel