主题中讨论的其他器件: TPS562242、TPS564242
工具与软件:
您好!
我要使用的板 TPS54494PWP 能够在环境/PCB 温度稍高于85°C 时运行的电路板上的直流/直流转换器。
我有一个与数据表中给出的温度范围相关的问题:
计算出的最高工作环境温度为85°C。 通常、当我在设计中进行热效应考虑时、 最高结温限制参数 :我确保与
- 43度
- 功耗增大
- 热阻结-环境(由热探头/摄像头和代数注意事项估算)
偏置 、未超过 Tj,max。
通常、数据表报告环境温度超过给定限值时的性能降额、这与上述参数直接相关。
对于 TPS54494、情况似乎有所不同、因为环境温度本身以绝对最大额定值的形式给出。 这背后是否有任何原因、与功率耗散或结温无关?
是否可以在应用中使用该器件、即使使用 Ta 除以85°C、并确保不超过 Tj、max?
非常感谢、Alessio