This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54494:工作环境温度范围

Guru**** 2509045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564242, TPS54494, TPS562242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449482/tps54494-operating-ambient-temperature-range

器件型号:TPS54494
主题中讨论的其他器件: TPS562242、TPS564242

工具与软件:

您好!

我要使用的板 TPS54494PWP 能够在环境/PCB 温度稍高于85°C 时运行的电路板上的直流/直流转换器。

我有一个与数据表中给出的温度范围相关的问题:

计算出的最高工作环境温度为85°C。 通常、当我在设计中进行热效应考虑时、 最高结温限制参数 :我确保与

  • 43度
  • 功耗增大
  • 热阻结-环境(由热探头/摄像头和代数注意事项估算)

偏置 、未超过 Tj,max。

通常、数据表报告环境温度超过给定限值时的性能降额、这与上述参数直接相关。

对于 TPS54494、情况似乎有所不同、因为环境温度本身以绝对最大额定值的形式给出。 这背后是否有任何原因、与功率耗散或结温无关?

是否可以在应用中使用该器件、即使使用 Ta 除以85°C、并确保不超过 Tj、max?

非常感谢、Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessio:

    请让我检查您的问题、并尽快回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessio:

    我同意您的看法、即大多数器件的电路板热性能的一般规则注意事项。 对于 TPS54494、我强烈建议您遵循数据表。 或者、如果您可以与我分享您对降压解决方案的目标/要求、我也可以为您提供其他建议。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、感谢您的回答!

    我的设计目标是获得最高85°C 的环境(空气)温度、但电路板运行时温度明显更高(例如90 - 95°C)。

    然而,像往常一样,对于一个设计师来说,更好的理解技术解决方案的限制背后的技术原因,这就是为什么我要求一个澄清:-)

    我在想知道此 TI 器件是否不是适合我的应用的最佳解决方案;我希望答案不是、因为此器件完全符合成本目标和电路板空间占用要求、实际上是一个封装中包含两个直流/直流转换器!

    此致、

    Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessio:

    我仍然建议器件在数据表范围内工作。 如果您需要具有成本效益和良好性能的解决方案、我们可以选择 TPS562242 (2A)和 TPS564242 (4A)、其封装为 SOT563。 频率为1.2MHz、这是一种高频器件、适用于更高的功率密度和更小的解决方案尺寸。 谢谢!

    BRS

    卢西亚