This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:长城中的 TPS54231输出问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450499/tps54231-tps54231-output-issue-in-greatwall

器件型号:TPS54231

工具与软件:

你(们)好

客户正在使用此器件将12V 转换为-12V。 以下是器件的输出。 客户发现启动时存在输出斜率。 斜率会随着负载的增加而变差。

您能帮助了解这是正常的吗? 以及客户如何解决此问题? 这在其系统中是不可接受的。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Harry

    让我们保留在电子邮件页面,谢谢!