This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:充电终止指示标志

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622, BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448897/bq25622-charging-termination-indication-flag

器件型号:BQ25622
Thread 中讨论的其他器件: BQ25898

工具与软件:

嗨、团队:  

在 BQ25622中、充电和充电终止使用相同的值、系统如何知道实际充电状态? 未充电或充电期限?

在 BQ25898中、充电终止完成有一个特定的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:  

    在 BQ25622上、需要来自其他寄存器值的输入来确认 CHG_STAT = 0h 是否表示充电终止。  

    如果/CE 引脚被驱动为低电平并且 EN_CHG = 1以启用充电、则 CHG_STAT 将仅输出0h 的值来指示充电终止。 内置 ADC 功能也可用于检查电池电压是否符合终止预期。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持 Garrett!