This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:STAT 引脚以1Hz 的频率闪烁。 请帮助我确定错误是什么、因为我找不到原因。 谢谢你。

Guru**** 2814835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1450525/bq25792-the-stat-pin-is-blinking-at-1-hz-please-help-me-identify-what-the-error-is-as-i-cannot-find-the-cause-thank-you

器件型号:BQ25792
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

e2e.ti.com/.../5584.Registers.txt
STAT 引脚以1Hz 的频率闪烁、寄存器如文档中所示。 请帮助我确定错误是什么、因为我找不到原因。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 BQSTUDIO 软件从0x1B 到0x27读取状态寄存器和故障寄存器、我看到 TS 功能报告 TS COLD。 是否连接了10k Ω 热敏电阻?  否则、您可以通过匹配从 REGN 到 TS 再到 GND 的电阻分压器来禁用 TS 功能、或使用 REG0x18[0]忽略 TS。

    此致、

    Jeff

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、解决了 μ A